Signal、Logic、Filter 與 Parameters Library 特定運算子的功能範例

簡要說明

檔案: examples\OperatorExamples\SignalLibrary_ImageStreamToSignal.va

預設平台: mE5-MA-VCL

短說明

示範如何使用以下 Operator:

  • 1. NumberOfHits (library:filter)
  • 2. StringParamReference (library:parameters)
  • 3. ResourceReference (library:parameters)
  • 4. CMP_Equal (library:logic)
  • 5. CMP_NotEqual (library:logic)
  • 6. XNOR (library:logic)
  • 7. EventToSignal (library:signal)
  • 8. PixelToSignal (library:signal)
  • 9. PeriodToSignal (library:signal)
  • 10. DelayToSignal (library:signal)
  • 11. Downscale (library:signal)
  • 12. SyncSignal (library:signal)

此範例示範如何在功能設計中使用上述特定 Operator。 您可以在 Operator Reference 的 Library Signal、 Library Logic、Library Filter 和 Library Parameters 章節中找到有關特定 library Operator 的詳細介紹。